通过实验室分析提高质量
各公司比以往任何时候更多地利用前沿技术在市场上保持领先优势。从人工智能和机器学习到微型化和 5G,需要前瞻性的创新才能在竞争中脱颖而出。但在如今这个技术快速涌现的时代,建立竞争优势就意味着设计工程师要面临前所未有的新挑战。
因此我们打造了 Molex莫仕全球可靠性实验室,为客户提供嵌入式测试和分析功能,并在在开发周期的关键阶段提供出色的工程设计专长。成果? 更快的开发周期、更低的成本和出色的质量 - 从而交付世界一流的产品。
在下一代产品的开发过程中,Molex莫仕出色地结合了能力与专长。这两项要素共同为整个产品使用周期提供支持。可靠性设计 (DFR) 等定制测试概念对产品定义阶段有所帮助;信号完整性 (SI) 和电磁干扰 (EMI) 的测试和分析可以确定潜在问题,以免问题恶化。并且,在产品进入市场后,我们将使用现场分析数据来帮助您改进下一代产品。
最好的部分? 跨领域的创新测试、模拟、分析甚至产品认证可确保您按时、在预算内进入市场并让您的客户满意。
提供的功能和服务
天线解决方案和验证
开发模拟
信号完整性 (SI)
电磁干扰 (EMI)
热性能
电气测试
绝缘电阻
电介质承受电压
低电平接触电阻
电压驻波比 (VSWR)
插入损耗
无源互调 (PIM) 测试
电磁兼容性 (EMC)
环境测试
振动
冲击
热冲击
湿度
盐雾
入口防护 (IP)
设计验证
尺寸检查
X 射线
比较器
视频测量系统
显微镜
现场故障分析
X 射线
电气与 EMI 测试
自动耐久性
回流能力
侵蚀腐蚀
热分析
材料表征
化学分析
杂质检测