作为 Molex莫仕消费品业务的企业战略家,我一直致力于为探索带来深远潜力的新技术,这些技术能够服务于终端用户和支持用户的公司。5G 就是一个推动多行业创新的技术推动因素。
5G 将以多种方式向消费者提供价值。尽管诱人,但这导致难以确定第一个推动最大技术投资或最快获得用户接受的应用领域。但似乎每个人都有自己的看法,甚至包括我五岁的儿子。他告诉我,5G“将为你的手机提供一切支持”。考虑到 5G 更快、低延迟的传输将支持不断增长的消费者、工业和医疗保健应用,我儿子的观察相当敏锐。
根据 Molex莫仕最近的“5G 现状”调查,增强现实 (AR) 在消费品应用中是 5G 技术的主要使用案例。我同意。AR 和 VR(虚拟现实)理应是充分利用 5G 功能的首批用例之一。试想一下,如果你拥有“强化版的 FaceTime 或 Zoom”,我们已经习惯的通信将会有怎样的改进。这样一想,你就能理解 5G 的潜力将如何把各种沉浸式体验提升到全新的水平。
加速 5G 驱动的 AR/VR 创新
在高速 sub-6 GHz 、毫米波 5G 网络以及新设备创新(从智能手机和平板电脑到 AR 眼镜)的推动下,AR/VR 体验将促进多维交互,将消费者与周围环境无缝连接。5G 驱动的 AR/VR 也将成为全球游戏市场的加速剂。根据 Mordor Intelligence 的预测,到 2026 年,该市场规模将达到 2,960 亿美元,其中移动设备所占份额不断增加。AR/VR 预计还将推动各种新的消费者用例,例如,个性化营销以及增强和虚拟购物体验。
此外,AR/VR 将在发挥关键作用,推动智能工厂车间和炼油厂等其他加工业的工业 4.0 创新。专用 5G 网络比 WiFi 6 更安全,同时提供更低的延迟和更高的设备密度。我们预计,工业机械将更多地使用联网传感器,从而实现状态监测、预防性维护以及最终的实时过程控制等功能。来自这些传感器的数据可以部分或全部通过专用 5G 网络传输。这些数据可用于远程监控任务、准确预测设备故障、改进培训和降低维护成本。
在某些情况下,这些数据可以帮助佩戴 AR/VR 眼镜的技术人员和工程师,帮助他们更有效、甚至通过远程方式履行职责。通过 AR/VR 眼镜或头戴设备即时访问虚拟数据层,这具有很大的吸引力。想象一下,可以从地球的另一端验证一条新生产线或解决问题,就好像你站在工厂车间内一样。这还只是我看好 5G 驱动工业 AR/VR 的其中一个原因。另一个原因是部署工业 5G 不需要大规模“淘汰和替换”传统的以太网连接。一旦适当的 5G 基础设施与传统连接并存,你就可以戴上最新一代的 AR/VR 眼镜,获取来自现有有线传感器或新的 5G 驱动传感器的数据流,并做出实时决策,从而提高运营效率、生产率和质量。
尽管 5G 创新还在更远的未来,但它将对互联的医疗保健产生持久影响,尤其将推动 AR/VR 驱动的医疗诊断和远程患者护理服务。诚然,大多数医疗 5G 应用应用需要大量时间才能获得监管批准。但在 5G 驱动的 AR/VR 的帮助下,为患者提供远程护理,或者在全球任何地方由顶级医生进行挽救生命的手术,也许是最具影响力的潜在用例之一。
实现 5G 协同作用
要提高标准,实现真正沉浸式的消费者、工业和医疗保健体验,需要通信生态系统成员之间的协调努力。网络运营商、网络设备原始设备制造商、消费设备制造商、边缘/云计算服务提供商、连接解决方案提供商和应用程序开发商都必须齐心协力,实现技术、组件和连接的协同作用。
通信基础设施必须就位,这意味着更多的小型基站部署(尤其是毫米波),以及运营商对宏蜂窝天线的升级。与此同时,通过蓝牙连接的智能手机和设备向消费者提供 AR/VR 需要增强芯片组。下一代 AR/VR 眼镜还需要高速微型连接器和天线组件,方可以极快的速度传输数据。
解决 5G 难题非常复杂,特别是因为基础设施的发展驱动着设备的开发,进而影响应用程序的开发。综合来自各利益相关者的创新和投资至关重要,因为各方都以不同的技术、市场和成本考虑为指导。
要使 5G 充分发挥其潜力,我们需要基础设施投资,其次是芯片组提供商和移动设备制造商的投资。随着我们扩大 5G 连接设备的可用性,应用开发人员可以加速推出那些备受期待的 AR/VR 和其他颠覆业界的应用。幸运的是,Molex莫仕作为主要 5G 利益相关者领域值得信赖的供应商,拥有独特的视角。我们紧跟 5G 发展的步伐,确保 Molex莫仕与客户保持同步,将 5G 驱动的突破(包括完全沉浸式且引人入胜的增强现实和虚拟现实应用)很快变成现实。