未来的市场颠覆者和技术破译者正在努力破解移动设备的未来面貌,以及它们的性能将如何不同于今天的同类产品。它们会变得更大还是更小、更轻?是手持式、佩戴式还是植入式? 哪些大赌注的创新将带来最大的回报? 哪些障碍需要最长的时间才能消除?
在“移动设备的未来”全球调查中,我们向 200 多家移动设备制造商和供应商提出了这些问题以及其他问题。这项最新的 Molex 莫仕调查于今年 7 月启动,研究了未来 5 年内移动设备开发所需的功能和推动因素。由于大多数制造商已经在开发 2023 年的机型,2026 年生产的移动设备在外观和操作上可能与当前机型相似。不过,颠覆业界的创新正在加速,因此我们很有希望在相对较短的时间内看到格局的改变。
该调查显示,预计到 2026 年,各种颠覆性功能将成为标准配置。调查参与者优先考虑的功能包括:自充电或能量收集功能 (37%);全息或投影显示 (36%);完全可回收 (32%);防尘或防水等防护功能 (31%);以及无中断显示 (29%)。所有这些都代表了当前的投资领域,因此,我们可以期待其继续发展,而不必猜测它们是否会在五年内成为标准配置。
几乎所有人 (90%) 都认为,外形尺寸的不断演变将改变未来的移动设备,但对于首选的外形尺寸却没有达成共识。35% 的人预测用户体验会大为不同(如眼镜、手表或其他可穿戴设备),另有 32% 的人则预计外形略有不同的设备(如可折叠或可滚动设备)会带来类似的用户体验。最后,23% 的受访者预计不会出现巨大变化——即使外形尺寸有所增减。
畅想未来
将近 40 年前,在苹果公司的一次计划会议上,Steve Jobs 告诉他的同事们:“在我们向客户展示之前,客户并不知道他们想要什么……我们的任务是读懂那些尚未出现在市面上的东西。” 这句话在今天依然适用,尤其是考虑到移动设备在改变我们的生活、工作和娱乐方式方面几乎具有无限的潜力。
当被问及最有可能取代当今普通消费类移动设备的产品时,受访者给出了一些有趣的答案,从智能服装 (40%) 和眼镜 (33%) 到耳机 (29%)、手表 (29%) 和种植体 (2%),不一而足。虽然智能服装不太可能大行其道,但可以肯定的是,其功能将通过最适合特定功能的设备组合来实现。例如,需要本地计算能力或更长电池续航时间的功能可以由一种设备来实现,而其他功能则可以转移到另一种设备上。
我很难想象,未来我们只需要智能眼镜。不过,想象一下每个人四处奔波寻找智能眼镜,却发现它们一直都在自己的头顶上的情景,还是很有趣的。我倾向于在最理想的硬件平台上,将组件、处理能力和功能整合在一起,以提供最佳性能的设备组合,例如 AR 眼镜与手表的搭配。
用例:终极市场驱动力
未来的最佳衡量标准将由用例驱动,因为应用程序应该驱动外形尺寸的演变,而不是相反。例如,在家庭方面,智能手机和智能可穿戴设备可以作为“家庭中枢”,控制智能门铃、电器、气候控制系统、照明、家庭安全系统、清洁系统,甚至是食物制备。一个很好的例子是智能水技术系统,一旦发生漏水,它就会向移动设备推送实时警报,以便远程关水。
另一个主要用例是移动支付。根据金融和投资公司 Finaria 的一份报告,到 2023 年,移动钱包行业将增长到 2.4 万亿美元,其中微信支付、阿里支付、Apple Pay 和三星支付将走在最前列。毫无疑问,中国的移动支付市场正处于领先地位,而美国的移动支付市场则位居第二,最近的增长主要归功于在疫情期间零售商采用非接触式支付的迅猛速度。
不过,最具影响力的领域可能是互联医疗。Apple、Fitbit 和 Samsung 等公司经常将其可穿戴设备描述为健康监测设备,这要归功于它们源源不断的应用,从帮助他人到挽救生命,不一而足。与智能手表和智能手机相连的无创血糖监测有可能改变糖尿病患者的生活。根据国际糖尿病联合会 (International Diabetes Federation) 的预测,到 2045 年,将有 7 亿人受到糖尿病的影响。
同样有趣的是,苹果公司最近获得了一项水合测量功能的专利,该功能可用于 Apple Watch 表带,自动测量佩戴者出汗时产生的一种或多种电特性。当然,苹果公司在包括增强现实 (AR) 在内的所有用例方面都取得了进展,因为该公司首席执行官 Tim Cook 坚信,AR 将在苹果公司的未来发展中扮演重要角色。同样,其他主要厂商也在大力推动这一用例的发展。
扫清障碍,破解密码
尽管移动设备潜力巨大,而且未来仍将继续获得投资,但重大技术障碍依然存在。据调查参与者称,最难解决的问题依次是 5G 蜂窝连接性能 (37%)、高速无线充电 (37%)、电池寿命 (36%)、可持续性 (35%) 以及无法生产微米或纳米级小型元件(27%)。幸运的是,相对同样多的创新也带来了巨大的效益。
调查对象希望在数据连接 (42%)、无线充电 (36%)、摄像头 (33%)、Wi-Fi 连接 (28%) 和内置扬声器 (28%) 方面看到最多的创新。此外,82% 的受访者预计,到 2026 年,消费者将从支持 5G 的移动设备中获得巨大利益。超高速 5G 或毫米波技术在预计将推动移动设备制造变革的使能技术中排名第一 (42%),其次是双向无线充电 (30%)、智能眼镜用光学波导 (30%)、采用晶圆级光学技术的摄像头 (29%) 以及纳米级或微型元件 (26%)。
根据此次调查的结果,未来的移动设备仍将是人们关注的焦点。我认为,“破解密码”需要整个移动生态系统(设备制造商、应用开发商、组件和连接器供应商)的通力合作,并保持敏捷,特别是在设计和制造能力方面,以跟上未来的步伐。Molex 莫仕与全球最大、最具创新性的科技公司等顶级“密码破解者”携手合作。作为一家值得信赖的供应商,我们为 5G 毫米波天线、电源、摄像头和显示技术提供生产量最大、密度最高、功能最强大的连接器。我们致力于帮助我们的合作伙伴实现他们对未来颠覆业界的消费技术产品的愿景。毕竟,移动设备的未来取决于此。