移动通信和互联网连接设备的增长已成为日常生活的一个重要组成部分,影响社会的各个方面。多年来,随着蜂窝数据网络在强度、速度和可靠性方面的提升,互连设备的功能也在不断演化。随着第五代 (5G) 无线技术的广泛实施,预计这种演化将达到全新的高度。
5G 网络的部署始于 2019 年,一直持续至今,新技术加快了数据传输率,缩短了数据吞吐时间,预计将支持广泛的智能设备和颠覆业界的应用。随着运营商面临日益增长的数据流量需求,转型势在必行,以便为下一代网络提供动力,承托 5G(其频率比 4G 高 10 倍以上)并在低延迟下扩充带宽。
无线监控摄像头、游戏直播、VR 物理治疗等变革性 5G 应用预计要到 2021 年或 2022 年才能成为主流。然而,一些常见的应用正在利用当今不断发展的数字生态系统,包括车辆辅助驾驶功能——从消费类汽车到拖拉机挂车和农机设备。无线技术社群必须坚持升级和加强他们的网络,同时努力实现网络间的兼容性,以支持新一波的互连设备。
实现增强连接
为了圆满过渡至 5G,现有的无线网络、硬件技术和网络架构需要更新,以管理所有新活动的集成。运营商们必须确保其网络连接得到优化,以应对多种类型的互连设备,获得最高效的集成 5G 网络。
网络服务提供商并不是唯一需要为新技术广泛部署做准备的人。5G 不仅代表了设备与互联网之间的连接,也代表了多台智能设备之间的互连——通过 5G 可实现车对车或楼对楼的连接。
设备制造商必须着手设计能够充分利用这一新功能的产品——每台 5G 设备均需重新设计和高度优化的天线来支持新频率。新的材料、设计理念和制造技术是 5G 采用和实施的关键成功因素。
内置信号解决方案
虽然 5G 采用的高频率增强了互连能力,但它也带来了挑战。高频信号更容易被建筑物、景观甚至人体等物体阻挡。采用微型蜂窝、中继器乃至波束形成和波束控制等传输技术有助于加强信号;这些解决方案可内置于互联网连接设备,以确保强大的网络连接。
设备制造商应当侧重采用专为 5G 优化设计的组件。确保和保护信号完整性和传输的连接器对于持续互连至关重要。以毫米波 (mmWave) 天线扩大覆盖范围,支持波束形成,后者借助从发射器到接收器(反之亦然)的形状定向信号,最大化信号传输。高效地把模拟信号转换为数字信号的模块也需要在各种应用中进行波束形成。
精心设计的设备和使用经过优化的 5G 组件将无缝整合 5G 大类下的所有应用场景,包括增强移动宽带 (EMBB)、超可靠低延迟通信 (URLL) 和大规模机器通信 (mMTC) 等。
Molex 的优势
凭借 Molex莫仕数十年在电信和数据通信行业的创新和专业知识,公司开发颠覆性技术,并在制定推动行业发展的连接标准方面处于领先地位。
Molex莫仕全力投入 5G 研发,并使用更新、更高频率的测试室。我们提供产品设计和系统制造专业知识,让设计人员能够打造适合大规模生产的 5G 产品。Molex 莫仕的毫米波连接器成本效益高,可以超大批量生产。
Molex 莫仕也是数据通信公司的领先供应商,在高速连接、信号完整性管理以及射频 (RF) 技术领域积累了丰富的专业知识,从开发、生产直至终身系统支持无不擅长。Molex 莫仕结合射频天线、微型连接器和信号完整性设计方面的知识,呈现创新解决方案,支持业内领先的 5G 毫米波技术公司。