农业天地正在发生变化。 全球人口增长带来严峻挑战,气候变化和资源竞争带来的问题让局面雪上加霜。 因此,农民面临着种植更多粮食,同时尽量减少对环境影响的压力。 技术已成为支撑他们满足这两方面需求的最有价值的工具之一。
智慧农业涉及到采用对未来农场至关重要的先进技术。 智慧农业的核心在于物联网 (IoT),即首次相互通信的机器网络。这些机器通过网络收集和共享数据,能够帮助农户充分了解土地上发生的事,并在几个关键层面上制定关键决策。
随着新机遇和新技术不断延续发展周期,智慧农业市场也在加速发展。为了帮助客户了解如何玩转这个不断扩大的市场,Molex 莫仕全球商业服务研究分析团队编制了一份白皮书,研究了智慧农业的当前趋势和机遇。 它描绘了一幅复杂的画面,展现了将在未来十年赋能农业的既有和新兴技术之间的相互作用。
智慧农场的自动化
人口增长带来人口统计学变化,加之其他行业提供了就业机会,农户逐渐发现农场用工遭遇困难。种植、收割、畜牧等劳动密集型工作走向自动化的时机已然成熟,这将减轻农场的用工需求。
农业产业化并不是一个新趋势,但最新农机设备的互连性正在改变着自动化的实施方式。自主设备可以利用机器学习功能,根据现实情况量身定制操作,而非让非智能机器执行重复任务。
拖拉机、收割机等重型设备正在成为这一自主网络的关键组成部分。 最新一代机械配备了精确制导和先进传感器,包括嵌入式视觉和图像识别系统,可在少监管或无监管的情况下执行复杂任务。 这超越了传统农业机械的使用,迈入了先进领域,包括采用常被称为无人机的无人驾驶飞行器 (UAV)。
UAV 为农户提供了强大工具,可以用相比传统航空微不足道的少量成本,提供农田的俯视图。 它们搭载多谱段或热敏传感器,通过 5G 无线通信系统连接至先进的制图软件,可创建出详细准确的农场健康状况图像。 它们甚至可以用于空中应用飞机喷施,但精度是传统飞机无法达到的。
不断壮大的 UAV 和传感器市场
智慧农场 UAV 市场正以惊人的速度增长,预计未来五年的年增速将达到近 40%。这样的扩展需要一系列轻量级互连传感器,用于收集数据并与网络共享数据。事实上,除了 UAV 应用之外,传感器是智能农业的关键增长领域之一。 正如我们所见,这场农业革命依赖于大量数据的收集和处理。 传感器提供的数据使这一切成为现实。
传感器将投入于智慧农场周边的一系列应用。 部署在田间的静态传感器将长期监测生长条件,而传统重型农机(如拖拉机)将借助传感器向操作员提供监测和反馈数据。 它们也将成为智慧农业前景创新层面的基石。
智能农业正在借助非传统解决方案攻克传统问题,这只有通过使用互连传感器才能实现。 举例而言,牲畜饲养涉及的劳动密集型流程至关重要,农户面临着持续监测畜群健康的需要。 那些对农业并无先入之见的设计师正在以不同的角度思索解决问题之道,开辟新的颠覆性方法,努力沿用其他市场的互连技术。 生物传感器和可穿戴设备以前是健身和医疗保健行业用具,如今经过重新设计,为牲畜养殖户提供监测解决方案。 结果得到了“智能项圈”。
畜牧业及其他领域的解决方案
这些新型智能项圈帮助农户收集广泛数据,以便在需要时创建畜群健康状况的快照。 有了这些信息,农户就能决定如何照管畜群,保障其健康和生产力。 甚至还有一些装置被设计为添加入饲料之中,被牲畜摄入后,可监测其体内健康。
其他外部传感器可用于监控畜群,例如:使用为安保行业开发的面部识别系统。 设备能够识别单只牲畜,让每一只都能得到单独照管,这在农户依靠物理耳标时是极难实现的。 还有一些以麦克风收集音频数据的应用,这些音频数据经过分析,可为险情或呼吸道疾病诊断提供早期预警。
这份智慧农业白皮书凸显出,这项技术的未来是丰富多彩的。 现有机械与突破颠覆技术的不寻常结合,正在塑造未来几十年的粮食生产模式。 然而,智慧农业的核心将是对高速数据连接的需求。 Molex 莫仕拥有开发最新互连技术的经验和专长,将为这场农业革命提供动力。下载白皮书,了解我们为何如此企盼投身未来农场建设。