跳至主要内容

加速扩张外线工程基础设施

美国只有大约 50% 的家庭使用光纤宽带和其他先进的有线服务。为了扩大覆盖范围,电信公司正在寻找机会加快基础设施部署,同时最大程度减少维护成本和现场故障。凭借光学技术和耐久连接领域根深蒂固的专长,Molex莫仕已已能通过新颖的布线、坚固的连接器和专用硬件来满足外线工程 (OSP) 基础设施开发的需求。 

总览


OSP 基础设施代表了电信网络的物理主干网,可以作为提供互联网和电话服务的渠道。

OSP 运营范围十分广泛,覆盖所有必要的物理布线以及管道、机柜和电线杆等辅助支持结构的部署和维护。该基础设施还包括分路器和中继器等关键硬件组件,用于向消费者场所输送光纤信号和电力。OSP 布线通常位于地下或建筑外部,需要承受极端高温、低温和潮湿等环境因素,而这些因素可能会影响性能并导致现场故障。

Molex莫仕在为全球电信 OEM 开发光纤和网络连接方面有着悠久的历史和丰富的专长,可以放心地把通信网络中最重要的连接托付给他们。Molex莫仕工程部门非常了解产品易用性和耐用性要求,以及提供更加智能的 OSP 扩张方法所需的先进制造技术。

特色资源


OSP 安装面临的挑战和解决方案

打造新光缆的速度与产品使用的难易程度直接相关。 

寻找旧电缆和电缆拼接等在现场遇到的难题会导致不可预见的延误,从而打乱原本计划好的运行。电缆分线通常需要专用工具和专长。即便对于熟练的技术人员来说,打开光缆外壳也会导致安装时间延长数小时。

由于劣质布线在极端温度下老化而导致现场故障,本地服务提供商可能会遇到网络维护成本增加的情况。此类网络故障和服务中断会导致客户不满意、受到监管处罚并蒙受损失。

Molex莫仕的全新 FFTx 产品解决方案为各种不同的应用带来了坚固可靠的技术。值得注意的是,即使耐用性提高,安装人员仍然可以轻松切割 Molex莫仕 OSP 电缆,无需使用特殊工具。  

fg

Molex莫仕 OSP 解决方案

Molex莫仕成熟的硬件产品再加上我们在户外光缆布线领域的创新发展,共同为外线工程 (OSP) 应用提供了可靠的连接。这一组合为 OSP 专业人士提供了广泛的产品组合:

完整的 OSP 产品组合包括:

  • 室外光缆
  • 多端口服务终端
  • 预先端接的扁平引入电缆
  • 光纤入户和壁装插座
  • 光缆组件
  • 定制硬件解决方案

Molex莫仕光缆布线的设计使用寿命超过二十年,其护套易于拆装,从而有助于实现快速、高效的端接和拼接。可承受 -40°F 至 +158°F 的极端温度。

这些组件是坚固耐用的 OSP 基础设施不可或缺的一部分,可确保为安装人员和最终用户带来高性能和长期可靠性。

dfg

特色产品