跳至主要内容

5G 技术:规划射频成功

消费类电子产品、汽车、工业和医疗等行业正在推动对 5G 无线技术的需求。实施将分阶段进行,因为据估计部署 5G 需要的蜂窝基站数量最多可达现有 4G 蜂窝基站数量的 10 倍。正在部署 5G 技术的运营商目前正在重新设计他们的网络、转换交换机以及升级和部署新的蜂窝基站。由于必要的基础设施升级的规模较大,5G 的优势将逐步显现出来。

总览


目前正在升级和扩展 4G 基础设施以支持 5G,这包括支持超低延迟的新交换技术。这些网络正在进行大规模扩展,以整合加入的超高频毫米波频谱。增加的这两个功能结合起来,构成了实现 5G 快速传输和高速数据传输率所提供优势的基础。5G 基础设施还将通过部署波束成形天线阵列来利用大规模 MIMO 技术,从而实现出众性能。

5G 提供商和利益相关者面临更高频率(超过 10GHz)带来的多重挑战。这些高频信号更容易受到树木、墙壁和人等障碍物的阻拦。为了克服这个问题,有多种策略可以更加有效地传播更高频率的 5G 信号,包括使用微蜂窝、中继器以及波束成形和波束控制等传输技术。尽管有这些方法,但仍然存在高频信号不可靠或不可用的位置和时间。在这些情况下,智能 5G 网络会将传输无缝重定向至备用频率和频段。

5G 基础设施将要超越手机信号塔,必须到达建筑环境的深处。微蜂窝将用于深入到日益密集的城市基础设施中。这些小型发射器将扩展 5G 使用的更高频率,以到达建筑物内信号原本无法到达的设备。这些微蜂窝的普及意味着它们必须完美地融入环境。

所有 5G 组件,从传输基础设施到最终使用设备,都将面临不像 4G 时那么紧迫的挑战。特别是对于传输和天线,设计人员将面临以下挑战:

  • 将高频天线阵列整合到产品设计中

  • 寻找适合 5G 中常见高频的最佳连接器和互连方法

  • 了解最佳材料和封装策略,从而在 5G 设备中实现最佳射频和天线性能

  • 确定 5G 天线的天线放置最佳实践

Molex莫仕提供产品和射频系统制造专业知识,让设计人员能够打造适合大规模生产的 5G 产品。将 5G 功能设计到设备中不仅需要选择最合适的 5G 组件,还要能够熟练地正确整合灵敏的射频天线和连接器。

特色资源


为 5G 技术做好准备:天线

所有 5G 设备共同的一个重要元件是天线。每台 5G 设备都需要经过重新设计和高度优化的天线,以支持所使用的新频率和 5G 传输策略。

5G 大规模 MIMO 网络中的天线数量越多,抗干扰能力就越强,而使用波束成形可以实现有针对性地使用频谱,从而最大程度提高信号传输。这一过程还释放了其他区域的空间,以便在相似的频率上重复利用更多传输,从而提供经过优化的信号并使网络更加高效。

图片

为 5G 技术做好准备:设备

随着网络甚至建筑进行升级以支持 5G,设备制造商正在探索新的外形尺寸和技术,使他们能够利用全新的 5G 基础设施。从天线和连接器到与 5G 信号相关的电子设备,全都需要彻底重新设计。新材料、新设计理念和制造技术将是必要的,包括对射频测试室的改进和传输加强。

其他资源


博客

为 5G 的未来而设计

移动通信和互联网连接设备的增长已成为日常生活的一个重要组成部分,影响社会的各个方面。了解 5G 将如何帮助推动转型。 

图片

白皮书

5G 移动技术带来更多设备、速度和移动性

了解制造商如何才能成功地为接下来的发展做好准备。 

图片

博客

5G 建设扩展 - 近距离观察

日常设备的设计都与 5G 兼容,以期实现广泛部署和采用。了解 5G 的推出将如何有助于变革并促进新兴技术的采用。 

图片

白皮书

未来的 5G 车联网

来自互联移动的见解:未来的 5G 车联网。了解新的移动标准将如何让互联驾驶的愿景成为现实。

图片

博客

5G 测试技术:实现精准和优化

新兴的 5G 功能正在改变消费者和工业通信能力,超出以前的想象。了解设计工程师如何开始利用专用组件实现 5G 技术的承诺。 

图片

特色产品


组合型天线

Combo-Antennas

外部天线

External-Antennas

外置天线

Internal-Antennas
Communications Thank You

感谢您


感谢您订阅 Molex 通信行业通讯。 您已做好准备,随时了解网络和电信连接方面的最新趋势、研究和见解。