跳至主要内容

无线基础设施解决方案和技术

快速可靠的无线通信是最新一代技术的核心。从最小的手持设备到最复杂的智能工厂,我们越来越依赖最新的无线基础设施技术为日常生活提供连接。无论是为蓝牙等短距离技术创建天线,还是为大型 WiFi 网络和 5G 创建基础设施,Molex莫仕的专业知识和经过验证的业绩记录都有助于提供处于前沿的高性能无线连接。

总览


我们的现代社会比以往任何时候都更加连接紧密。到 2027 年,预计仅来自移动设备的全球数据流量每月将达到近 300 艾字节(300 万亿千兆字节)。无线连接的增长十分迅速。无论是蓝牙、LTE 还是拥有更大带宽和更高数据传输率且潜力巨大的 5G,无线网络基础设施都将在未来无处不在的通信中发挥核心作用。

高速无线基础设施的发展带来了物联网 (IoT) 的发展。物联网是一个通过互联网进行相互通信的全球机器网络。尽管物联网被众多设备所采用,但我们中的许多人只对这项技术在我们家庭内部和周边的应用最为熟悉。现在,日常家电都可以在相互之间共享数据,并且可以让房主使用智能手机进行控制。无论是通过流媒体传输最新电影还是控制智能电表,这些设备都使用了 5G 连接。

然而,物联网设备的最大潜能体现在家庭以外的应用。随着 5G 技术的推出以及其他无线技术的进步,物联网已经在从智能农业到医疗护理等几乎各个行业中找到了潜在的应用。最新一代的互联设备可以提供更快、更高效的联网性能,从而实现一种全新的远程工作方式。 

互联设备数量的快速增长对先进的无线基础设施产生了需求。Molex莫仕是业界最大的天线和连接解决方案制造商之一,这些解决方案有助于加快提供无线通信。

按数字

图片

20 Gbps

峰值 5G 数据传输率

图片

368 亿

支持物联网的设备

图片

77.5 艾字节

的每月数据流量

图片

2.7 万亿美元

的全球电信市场规模

特色资源


Molex莫仕和 5G 技术

用于 5G 的 Molex莫仕射频天线和连接器支持不断发展的无线应用,这些应用需要更高频率下更快的数据传输率,并且需要更快的数据总吞吐时间。

Telecommunication tower with 4G, 5G transmitters. Cellular base station with transmitting antennas on a telecommunication tower on a technological background with abstract waves

5G 路在何方?

5G 通信网络对于移动市场的发展至关重要。Molex莫仕深入研究了 5G 的未来。

图片

推动 5G 成为现实的 10 大技术因素

来自全球电子设备的创新让 5G 能够充分发挥潜力。

图片

为 5G 的未来而设计

5G 的高性能对设计工程师提出了充满挑战的新要求。了解制造商需要如何适应,才能最大限度地发挥这项新技术的潜力。 

图片

实现物联网承诺和 5G 的影响

物联网会在多大程度上依赖于可靠的 5G 连接? 了解专家看法。

图片

其他资源


为 5G 做好准备

运营商和用户对于 5G 将带来的机遇感到兴奋,但发展之路仍任重而道远。了解关于运营商如何为 5G 的未来做好准备。

图片

电信基础设施解决方案

移动通信已成为我们日常生活中的一个重要组成部分。为了满足不断增加的数据流量需求,稳健的基础设施比以往任何时候都更加重要。

图片

规划射频成功

高速射频 (RF) 传输是 5G 网络的核心。了解 Molex莫仕如何帮助塑造 RF 格局。

5G technology with various icon internet of thing over the closeup Bangkok cityscape, Wireless communication connection network concept.

特色产品


组合型天线

Combo-Antennas

外部天线

图片

查看产品

查看产品
图片

5G 射频连接器和电缆組件

图片

射频隔离器和环行器

射频环行器