跳至主要内容

展望互联未来

曾经只在电视和电影中设想的未来现在就近在眼前。发现互联创新如何实现科学奇迹,包括车辆与周围的世界进行通信、家庭储存太阳能以及连接器实现非接触式连接。 

总览


未来世界到底发生过什么? 如今时光匆匆走过,2020 年曾被设想为一个拥有太空殖民地、喷气背包和机器人管家的未来世界。我们是让梦想消逝,还是让它以不同的形式表现出来:一场技术革命,专注于更好地将我们与世界联系起来,而不是离开它? 

人工智能 (AI) 和机器学习、5G 和 6G 基础设施以及车联网 (V2X) 连接领域的创新将我们置于从未想象过的技术边缘。我们现在生活在一个由车辆、消费类设备、数据中心和电网本身组成的庞大互联网络之中。这个由人员、设备和地点组成的网络在未来几年将如何继续发展和演变? 需要什么才能支持这种发展和演变?

欢迎加入我们,共同探索对互联未来的见解、预测和挑战 - 以及未来十年会变成什么样。 

按数字

数据

30

未来车辆中的天线数量

图表

1,200

预计 2026 年底的全球超大型数据中心数量

美元

500 亿美元

预计 2030 年家用锂离子电池储能系统市场价值

特色资源


报告

预测未来的互联

我们距离非接触式连接有多近 - 这会置机械连接器于何地? V2X 对鲨鱼鳍天线意味着什么? 储能在未来的互联家庭中将发挥什么作用? 我们的报告 - 预测未来的互联:推动互联世界的创新 - 通过工程与行业专家提供的见解,以及对瞬息万变的世界最新趋势的了解,回答了这些以及其他问题。   

互联报告

博客

非接触式连接:机械连接器的有力竞争对手?

非接触式连接的重要性怎么强调都不为过。通过用非接触式解决方案取代机械连接器,可以实现更时尚的设计、更坚固的耐用性和更具创新的功能。

博客

6G 即将到来:重新定义无线的可能性

6G 是下一代无线技术,有望提供比 5G 更快的速度、更低的延迟和更大的容量。尽管 6G 仍处于发展的早期阶段,但总有一天它会彻底改变我们的生活和工作方式 - 从实现远程手术到完全虚拟的环境。但首先,实现 6G 需要什么?  

博客

2030 年及以后的连接器发展趋势

从消费类设备到工业机器人,未来充满激动人心的事物。但创新不仅体现在最终产品中 - 还体现在对内部组件的彻底改造。了解 Molex莫仕如何开创互连解决方案的新时代。 

Mike Deppe
“数据正在推动这一创新,并利用对具有高性能信号完整性的高速连接器的需求。这些复杂的连接器系统必须在不做出任何妥协的情况下一致地平衡电气、机械和热性能。这就是为什么设计、架构和组件选择的协同整合对于满足未来的数据期望至关重要。”
Mike Deppe
全球产品开发副总裁
Molex莫仕

其他资源


博客

重新定义 V2X 中的“一切”

车联网技术最常用于表示车辆与其周围世界之间的信号连接,从而实现更安全、更自动的驾驶体验。但随着电动汽车 (EV) 的出现,V2X 有了更广泛的含义 - 其中一种就是电动汽车充当移动电池储能系统,将电能反馈回电网 (V2G)、家庭 (V2H) 和其他设备(车辆到负载:V2L)。  

博客

通过符合人体工学的装配保护工人安全

现代电器的功能比以往任何设备都更加丰富,从而导致了电子系统更加复杂 - 其中许多仍必须小心地进行手工组装。重复动作和紧张会增加腕管综合症和肌肉损伤的风险,并可能会影响心理健康。了解 Molex莫仕如何与客户合作,通过符合人体工程学的连接器设计来保护员工安全。 

博客

发挥 224G 的能力

由于 OpenAI 的 ChatGPT 一夜成名,生成式 AI 现已变得家喻户晓,正在重塑现代数据中心的定义。为了释放 AI 的潜能,超大型计算机必须专门针对海量计算能力和存储容量而打造。请继续阅读,了解为什么 224 Gbps-PAM4 技术对于生成式 AI 革命不可或缺,以及为什么 Molex莫仕的 224G 解决方案产品组合处于领先地位。  

博客

大数据工厂小型化

当今和未来的工厂必须优先考虑数据、分析和物联网,而不是依赖于大型、重型机械,从而实现更高效、响应更快的生产。事实上,将工业 4.0 技术集成到现有工厂往往需要非常极致的小型化。了解小型化、单对以太网 (SPE)、传感器和 5G 如何实现未来的制造场景。