跳至主要内容

实现下一代创新

满足功率、可靠性、高速数据、小外形和坚固性能方面严格要求的连接解决方案是跨多个行业和应用(从数据中心到汽车和医疗技术)的下一代创新的关键推动因素。快速变化的行业格局为连接性的持续发展和用户体验影响带来了独特挑战,唯有身后的专长和经验才能满足需求。

Molex莫仕的最新报告重点介绍了热管理这一热门话题及其在下一代数据中心中的关键作用。阅读《I/O 模块热管理解决方案深度报告》,获取有关冷却现状和未来发展前景的专家见解。

总览


几乎每个行业的下一代技术和创新都在迅速发展。虽然它们为企业和消费者等带来了先进的特性和功能,但也为连接领域带来了新的难题。

数据中心需要支持更高的带宽、更快的速度和更低的延迟,同时又不能降低信号完整性、可扩展性或可靠性。车辆需要比以往任何时候都更加互联和高效,这就要求汽车制造商在提高电动汽车电池和充电效率的同时,解决日益复杂的系统问题。医疗器械需要引入更高水平的小型化技术、传感输入和数据处理能力,以改善患者的生活质量。最后,下一代创新必须提供尽可能好的消费者体验,注重舒适性、易用性和个性化。

Molex莫仕正处于实现下一代创新的前沿,与各行各业的客户合作提供先进的互连解决方案,帮助解决复杂的连接性难题。

数据中心和高性能计算创新


报告

I/O 模块热管理解决方案的深度报告

数据中心的热管理一直是一个难题。但现在,AI 和机器学习等先进应用正在将高数据处理需求提升到一个新的水平——传统的冷却解决方案可能已经不够用了。检查现有热管理系统的缺点并探索即将出现的全新创新。 

Cooling computer fan, energetic technology promotion --ar 3:2 Job ID: d19080ef-1907-4ab6-bec4-5b08e63e8fce

博客

大功率可插拔光学模块的热管理

热管理在提高大功率可插拔光学模块的可靠性和效率方面发挥着举足轻重的作用。数据中心技术和应用的发展正在迅速增加这些模块的功耗,设计人员正面临着寻找有效、可扩展的冷却解决方案这一关键任务。

博客

224G 系统架构的设计注意事项

224G 技术为发展超大型数据中心带来了重大机遇,惊人的数据传输速度可以为要求严苛的应用提供支持。获得专家见解,攻克设计难题并打造基于 224G 的强大、可靠的系统。

224G

汽车创新


博客

下一代汽车将依赖于微型化

汽车制造商正面临一个重大问题:功能丰富的车辆内部空间越来越小。探索坚固耐用的小型连接器如何满足要求严苛的车辆应用的性能和空间需求。

下一代汽车

博客

区域架构与域架构

新兴的汽车功能挑战着传统域架构的极限。了解为什么汽车制造商从域架构改为采用区域架构来支持未来汽车的功能。

下一代汽车

博客

解决电动汽车充电的两个关键设计难题

电动汽车 (EV) 的持续发展为充电基础设施带来了压力。探索对于实现大功率、高质量充电所要解决的最关键的设计难题。

电动汽车充电

医疗器械创新


博客

Molex莫仕帮助创新设备进入装配线

从想法到投产的过程可能漫长而曲折,尤其是在医疗器械行业。Molex莫仕工程团队为创新型患者监护设备的设计开发提供支持,以加快经济高效的高质量解决方案的上市时间。

消费者体验创新


博客

通过小型化实现的 VR 头戴设备突破

AR 和 VR 设备的广泛采用进展依然十分缓慢——那么究竟是什么阻碍这些设备,使其无法像其他消费类可穿戴设备那样推广? 小型化连接解决方案可以促进更高水平舒适性和功能的采用。

博客

设计未来的家电用户界面

直观的用户界面 (UI) 正在彻底改变家电,使其变得更加方便、使用简便。探索从触摸屏到语音控制等 UI 设计的趋势,了解 Molex莫仕如何帮助打造联网家电解决方案。