- 製品
- 資料
- よくある質問
ワイヤーのストリッピングとカット
手動工具
プレスフィット工具
アプリケーターと圧着モジュール
圧着プレス
圧着品質機器およびその他の工具
特徴と利点
手動工具
手動圧着工具、挿入・抽出工具など。手動式の少量用や現場修理用の手動工具で、緩いピースのパッケージ形式があります。
アプリケーター
業界標準の取り付け用に設計され、シャットハイトは135.80mm(5.346インチ)です。設定と調整が簡単で、最適な圧着を実現。業界標準のほとんどのベンチトップ圧着プレスおよびワイヤープロセッサに対応し、中量の圧着ソリューションに最適。機械式および空気圧式のフィードオプションが利用可能です。
圧着プレス
電気、空気圧、油圧、およびIDTプレスは中量の半自動操作に適しています:
TM-3000およびTM-4000電動圧着プレスは、プリストリップされたディスクリートワイヤーまたはケーブルに、幅広いサイドフィードおよびリアフィード端子を効果的に適用できるように設計されています。互換性のあるモレックスのアプリケーターと、業界標準のほとんどのアプリケーターを使用して生産の柔軟性を確保できます。
ワイヤーのストリッピングとカット
手動および空気圧式のワイヤーストリッパーとカッターは、さまざまなワイヤーとケーブルをお客様の特別な用途に合わせて準備します。
工具サポート
手動圧着工具、挿入・抽出工具など。モレックスはハンドメイドの優れたカスタマーサービスで際立っています。 サポートメール、現地サービス、工具評価を通じてモレックスの業界エキスパートとつながり、最適な工具性能を実現してください。
概要
手動工具: 少量生産のユーザーは、共通のピストルまたはベンチマウントホルダーに取り付けるさまざまなスナップオンモジュールから選択できます。これらのモジュールは、さまざまなコネクタースタイルに簡単に変更できます。通常、これらの工具は、アプリケーションに応じて、1時間あたり最大約180の終端処理を行える生産速度を実現できます。
手動プレス工具: 中量生産向けに、モレックスはケーブルやディスクリートワイヤーを処理するために設計されたさまざまな手動プレスベンチ工具を提供しており、生産性をさらに高めることができます。このカテゴリの工具では、アプリケーションに応じて、1時間あたり最大180を超えるディスクリートワイヤーまたはIDTの終端処理を行える生産速度を実現できることもよくあります。
全自動機: モレックスは大量生産向けに業界標準のアプリケーター工具を提供しており、エンドユーザーの生産性を向上させています。当社のアプリケーターは、市場のほとんどの業界標準のワイヤープロセッサに対応します。このカテゴリの工具では、アプリケーションに応じて、1時間あたり最大3000のディスクリートワイヤーの終端処理を行える生産速度を実現できることもよくあります。
特殊機: モレックスは、ご要望に応じてPhoenix/Eagleシリーズと同等のオプション機能を備えた特殊機のお見積りも承っています。通常、これらの機器はコネクター終端処理と配線処理の実施方法によって異なります。さらに、デイジーチェーンや異なるコネクター配向にも対応できます。
データシート(PDF)
データシート(PDF)
動画
モレックスの圧着・圧接工具に関するよくある質問
- モレックスの端子の製品番号は分かりますが、必要な工具を見つける方法を教えてください。
- ATS(圧着・圧接工具仕様)とは何ですか?
- ATS(圧着・圧接工具仕様)と工具に関する文書をmolex.comで見つける方法を教えてください。
- 私の工具は他のどの端子でも圧着できますか?
- 圧着ハイト、引張力、ストリップ長はどこで確認できますか?
- スペア工具と交換部品の情報はどこで確認できますか?
- プレスの名称(TM42、AT200など)は分かりますが、製品番号が分かりません。プレスの交換工具や製品番号の情報を見つける方法を教えてください。
- 挿入工具/抽出工具の情報を見つける方法を教えてください。
- 新しい端子で使えるかもしれない古い工具を持っています。古い工具がこの端子に使えるかどうかを確認する方法を教えてください。
- 引張力が仕様を満たしていません。何が問題なのでしょうか?
- 交換用のダイセットだけが必要なのに、なぜ新しい手動工具を購入する必要があるのですか?
- 複数の手動工具やアプリケーターが掲載されています。どれを使えばいいですか?
- モレックスServiceGrade手動工具とモレックスPremiumGrade手動工具の違いを教えてください。
- Fine-Adjustアプリケーターよりもターミネーターダイが優れている強みを教えてください。
- ルースピース番号とリール製品番号の間の工具の違いを教えてください。
- モレックスは工具に保証を提供していますか?
- 特定のダイはダブル圧着に対応していますか?
- モレックスの工具は競合他社の製品に使えますか?
- モレックスはウォルドムの工具を扱っていますか?
- モレックスには、工具の使用や修理に関する指示マニュアル/動画がありますか?
- モレックスの一部の工具には較正シートが同梱されていますが、他の工具に同梱されていないのはなぜですか?
- モレックスからの工具の直接リースに関する情報はどこで確認できますか?
- ターミネーターダイ(T2)用のTM40およびTM42プレス
- 保証情報。
- 製品番号データシートにアクセスできましたら、圧着・圧接工具をクリックして圧着・圧接工具リストを開いてください。
- このリストから必要な工具を選択する必要があります。
- 端子の製品番号データシートにアクセスできましたら、ページ下部までスクロールダウンすると、お持ちの工具でも圧着可能な他の端子の製品番号リストをご確認いただけます。
- 工具で圧着可能なすべての端子もATS文書でご確認いただけます。
スペア工具と交換部品の情報はどこで確認できますか?
- ATS(圧着・圧接工具仕様)とは何ですか? その工具の製品番号をページ最上部にある検索ボックスに入力してください。
- ATS文書をクリックし、開いた画面と部品リストをお探しください。
プレスの名称(TM42、AT200など)は分かりますが、製品番号が分かりません。プレスの交換工具や製品番号の情報を見つける方法を教えてください。
- モレックスの製品番号がお分かりであれば一番よいのですが、検索ボックスを使って検索用語や商品名を検索することができます。
- モレックスの製品番号が分かっており、その製品が旧式のものである場合、Webサイトで交換用の製品番号(提供されている場合)が表示されるか、「交換製品なし」と明示されます。
挿入工具/抽出工具の情報を見つける方法を教えてください。
- モレックスのコネクター製品によっては、現在開発およびリリースされている工具がない場合があります。
- お客様が工具を要求される場合、モレックスは圧着・圧接工具を開発し、リリースすることになります。
- お客様には、標準的な購入価格以外に開発コストはかかりません。
- 端子によっては挿入・抽出工具が不要の場合がありますが、端子に必要であるかどうかについてはお問い合わせください。
新しい端子で使えるかもしれない古い工具を持っています。古い工具がこの端子に使えるかどうかを確認する方法を教えてください。
- この情報はmolex.comに掲載されていません。その工具のATS文書をお調べいただき、その製品番号が記載されているかご確認ください。
引張力が仕様を満たしていない場合、何が問題なのでしょうか?
- モレックスの適正な端子にモレックスの誤った工具の製品番号を使用。
- モレックスの端子にモレックス以外の工具を使用。
- モレックスの適正な工具にモレックスの誤った端子の製品番号が使用されました。
- モレックスの適切な工具に誤った圧着用ネストを使用。
- 端子に誤ったゲージのワイヤーを使用。
- 不適切な引張力仕様を使用 - ATSに記載されています。
- 正しく較正されていない引張力マシンを使用しています。
- 引張力マシンを不適切に使用しています。
- ワイヤーのストリップ長が不適切です。
- ワイヤーにカットされたストランドがあるか、ワイヤーのストランドが欠落しています。
交換用のダイセットだけが必要なのに、なぜ新しい手動工具を購入する必要があるのですか?
- モレックスは、製造プロセス上の理由で手動工具のダイセットを提供していません。
- 当社の販売代理店とカタログ通信販売会社とともに見直した結果、モレックスは、少量の手動工具のダイセットでは在庫維持費と製造コストを正当化できないと判断しました。
- ダイ セットを購入するのにかかる費用は、モレックスのツール一式を購入するのにかかる費用とほぼ同じです。
複数の手動工具やアプリケーターが掲載されています。どれを使用するべきですか?
- 当社が積極的に同じタイプの工具を2つ提示することはありません。品質やツール能力/仕様に必ず違いがあります。違いには以下のようなさまざまなものがあります。
- 電線サイズ(AWG)
- ワイヤー断熱材厚さの範囲
- 両方の工具においてターミナルシリーズが異なる可能性があります
モレックスServiceGrade手動工具とモレックスPremiumGrade手動工具の違いを教えてください。
- ServiceGradeは、圧着が少ないアフターサービスに使用される低品質の手動工具で、工具のフレームはおよそ1,000サイクルまで試験されています。
- ServiceGradeの手動工具には保証がなく、品質寿命が短いため、OEM市場または製造市場で使用してはなりません。
- PremiumGradeの手動工具はOEMで使用される高品質の手動工具であり、工具のフレームは最低でも5万サイクルまで試験されています。
- PremiumGradeの工具は、適切にお手入れしていただければ長期間にわたって品質を維持できます。PremiumGrade工具はその寿命期間にわたって圧着仕様に適合するため、モレックスはこの工具の高品質性を理由としてOEMの圧着、そして追加コストを求めています。
- 端子ロケーターの寿命は手動工具よりも短く、およそ500~1500サイクルです。
Fine-Adjustアプリケーターよりもターミネーターダイが優れている強みを教えてください。
- モレックスは既にTM40およびTM42プレスの販売とサポートを行っておりません。お客様はTM3000プレスおよびアプリケーターに移行していただく必要があります。
- このターミネーターダイはTM-40/TM-42プレスで使用されており、このプレス専用のものです。また、TM-40/TM-42プレスにお使いいただける他メーカーの工具はありません。
- お客様は以下の場合にモレックスのTM-42プレスまたはターミネーターダイセットをご購入いただく必要があります。
- このプレス専用の端子1個のみを使用する場合。
- お客様の施設に既にTM-40またはTM-42プレスがある場合。
- お客様の施設に既に多数のターミネーターダイがある場合。
- 平均すると、お客様にかかるダイのコストはアプリケーターよりも安価です。それでもやはり、このプレスは高額であり、モレックス製品にのみ対応します。そのため、お客様はTM-40またはTM-42プレスで他メーカーの工具をお使いいただくことはできません。また、お客様は他メーカーのプレスにこのターミネーターダイをお使いいただくこともできません。
- このターミネーターダイにリースオプションはありません。購入オプションのみになります。
- ほとんどのお客様は、モレックスのTM-3000またはTM-4000プレスとアプリケーターをご購入いただく必要があります。
- モレックスTM-3000およびTM-4000プレスは、業界標準のアプリケーターに対応できるユニバーサルプレスです。
- モレックスTM-3000およびTM-4000プレスはご購入いただくか、資金提供を受ける形で入手していただけます。リースオプションはありません。
- モレックスMini-MacおよびFineAdjustアプリケーターは業界標準製品であり、ほとんどの業界標準のプレスでご利用いただけます。
- モレックスのアプリケーターは購入またはリースが可能です。
ルースピース番号とリール製品番号の間の工具の違いを教えてください。
- ルースパーツ用の手動工具のみがモレックスWebサイトのその端子製品番号にリンクされることになります。
- 巻き取り式の製品番号の場合、手動工具とアプリケーターの両方がリンクされます。
- リールからの端子は切り離して手動工具で使用できますが、ルースパーツの場合、アプリケーターで使用できません。
- 巻き取り式端子の製品番号はすべて、モレックスのWebサイトの手動工具にリンクされていますか?
- いいえ。すべてリンクされていませんが、できる限り多くの製品をリンクできるように努めており、リンクを頻繁に更新しています。
- 端子リールの製品番号は分かっていますが、巻き取り式端子の製品番号にリンクされていない場合、手動工具を見つける方法を教えてください。
- ルースピース端子の製品番号を見つけ、モレックスのWebサイトで検索する必要があります。手動工具はモレックスのWebサイトのルース製品番号にリンクされているはずです。
- 手動工具は、センターキャリアのある端子にはリンクされません。手動工具が正しく機能するほど正確に、キャリアストリップから端子を切り離すことは不可能です。
モレックスは工具に保証を提供していますか?
- はい。提供しています。通常、30日間から1年間、メーカー欠陥がないことを保証します。保証は工具の種類によって異なります。
特定のダイはダブル圧着に対応していますか?
- ダブル圧着は可能で、お客様に固有のアプリケーションに基づいてご自身で試験していただけます。モレックスではダブル圧着が可能な端子の選択肢が少なく、それらは工具のATS文書に記載されることになります。
モレックスの工具は競合他社の製品に使えますか?
- モレックスのアプリケーターは競合他社のプレスにお使いいただけますが、当社の工具を競合他社製品の圧着に使用することはできません。
モレックスはウォルドムの工具を扱っていますか?
- いいえ。モレックスはウォルドムの工具をサポートしていません。
- お客様がウォルドムの工具を使用されると、モレックスのコネクターの製品保証が無効になります。
モレックスには、工具の使用や修理に関する指示マニュアル/動画がありますか?
- モレックスには、工具のセットアップや修理を取り上げた工具DVDがあります。
- リソースタブで動画をご覧いただけます。
モレックスの一部の工具には較正シートが同梱されていますが、他の工具に同梱されていないのはなぜですか?
- モレックスのクローズドバレル製品向けの手動工具は、ATSの最後に較正証明書/シートを添付して出荷されています。
- モレックスのオープンバレル製品向けの手動工具は、出荷時に較正証明書/シートは添付されません。
- 較正証明書/シートはUL要件の機能であり、UL要件の対象となるのはクローズドバレルまたは産業用の端子です。
- オープンバレルまたは商用の端子はUL標準の対象ではありません。
- 較正証明書/シートはその時のスナップショットであることから、ほとんど意味はありません。オペレーターが個々の工具を製造前、製造中、製造終了時に確認することは品質手順として適切です。
- 工具の落下や未知の誤用は工具の機能不全や較正‘「失敗」を引き起こす可能性があることから、6ヵ月前に梱包された可能性のある工具に添付され、出荷されたシートは、メーカー(モレックス)から出荷された時点で適切に機能する状態であったことのみを表明するものです。ユーザーまたはお客様は、工具の受領時およびその工具の日常的な使用中に状態を確認する必要があります。
- オペレーターは、使用される工具の個々の製品番号について、ATSに記載された必須の仕様を使用します。
- クローズドバレルは、ATSに記載された引張力仕様と一緒にGO/NO GO仕様を使用します。
- オープンバレルは、ATSに記載された引張力仕様と一緒に圧着ハイトの仕様を使用します。
モレックスからの工具の直接リースに関する情報はどこで確認できますか?
- リースに関する情報は、www.ToolingLeases@molex.comから入手できます。
- モレックスは米国においてのみリース用工具をお取り扱いしております。
TM40およびTM42プレス
- この2つのプレスは製造中止となっているので、モレックスではサービスやスペアパーツのサポートを行っておりません。
- T2ダイおよび壊れやすいすべての工具パーツは、引き続き既存の工具のサポートに向けて入手可能です。
- お客様は、TM3000プレス製品番号63801-7200または63801-7300に変更し、モレックスのアプリケーターをお選びいただくようお勧めいたします。この工具のアップデートにより、今後何年にもわたってお客様をサポートすることができます。
保証情報
- モレックスの圧着・圧接工具は、形式、適合性、機能においてモレックスの製品エンジニアリング要件に完全に適合しています。
- モレックスの製品エンジニアリング部門は、機能試験、電気的試験、環境試験などを認証し、モレックスの工具を承認します。
- モレックスが提供する工具は、製品仕様の範囲における端子やワイヤーについて、ULやUSCARなどの適格性の要件を完全に満たしています。OEM工具、OEMコネクター、ワイヤーの正確な組み合わせからのあらゆる逸脱によって、UL、USCARなどの認定、およびモレックスのすべての保証と製品保証が無効になります。
- モレックスのすべての終端設計および圧着プロファイルはIP(モレックスの知的所有権)であり、モレックスが単独で所有しています。これらはサードパーティ企業とは共有されません。
- 自動車用の圧着工具に関する情報は、多くの場合、製品図面において共有されています。この情報を使用して工具を製造するすべての工具メーカーは、すべての認定と保証について責任を負う必要があります。サードパーティの工具の場合、そのサードパーティメーカーは最終製品としての圧着のすべての側面について完全な責任と義務を負います。
- すべてのお客様は、モレックスのOEM工具の使用またはサードパーティの工具の使用を自由に選択できます。サードパーティの工具は、モレックスのあらゆる保証の対象にはなりません。この場合、お客様はあらゆる保証またはグローバルな承認について、サードパーティの工具サプライヤーにお問い合わせいただく必要があります。これはモレックスの責務ではありません。
- この件についてご不明な点がございましたらwww.ToolingSupport@Molex.comへお問い合わせください。