- 产品
- 资源
- 常见问题
导线剥皮和切割
手动工具
免焊压接式工具
配件和压接模块
压接压机
压接质量设备和其他工具
特性和优点
手动工具
手动压接工具、插入和拔出工具等。用于小批量使用或现场维修的手动工具,采用散件包装形式。
配件
设计符合行业标准的安装和 135.80 毫米(5.346 英寸)的闭合高度。易于设置且方便调整,以确保最佳压接。与大多数行业标准台式压接机和线材处理器兼容,适用于中型压接解决方案。提供机械和气动进给选项。
压接机
用于中型半自动操作的电动、气动、液压和 IDT 压机:
TM-3000 和 TM-4000 电动压接机旨在将各种侧面进给和后侧进给端子有效应用于预剥离的单线或电缆。使用可互换的 Molex莫仕配件和大多数符合行业标准的配件,可实现生产灵活性。
导线剥皮和切割
手动和气动剥线钳和切割器配备了各种电线和电缆,以满足独特应用的需求。
工具支持
手动压接工具、插入和拔出工具等。真人Superior 客户服务让 Molex莫仕脱颖而出。通过支持电子邮件、现场服务或工具评估与我们的行业专家联系,以实现最佳工具性能。
总览
手动工具:低产量用户可从各种卡接模块中进行选择,以安装到常见握把或工作台固定式把手。这些模块可方便地改变,以适应各种连接器形式。通常,这些工具的最高生产速率最高约为每小时 180 个端接,具体视应用而定。
手动压机工具:对于中型生产量而言,Molex莫仕提供各种旨在处理电缆或单线的手工压机工作台工具,以进一步提高生产力。在这类工具中,常见的单线或 IDT 端接的生产速率最高为每小时 180 个或以上端接,具体视应用而定。
全自动机器:针对大批量生产,Molex莫仕提供行业标准的配件工具来提高最终用户的生产率。我们的配件可以用于市场中大部分行业标准的电线处理机。在这类工具中,常见的单线生产速率最高为每小时 3000 个端接,具体视应用而定。
专用机器:Molex莫仕可根据要求提供专用机器以及与 Phoenix/Eagle 系列类似的可选功能。一般来说,这些机器视连接器端接和电线处理的方式而不同。此外,还可实现菊花链和其他连接器定位。
数据表(PDF)
数据表 (PDF)
视频
Molex莫仕应用工具
- 我有 Molex莫仕端子产品编号;如何才能找到所需的工具?
- 什么是压接工具规范 (ATS)?
- 如何在 molex.com 上找到工具的压接工具规范 (ATS) 和文档?
- 我的工具可以压接任何其他端子吗?
- 在哪里可以找到压接高度、拉力和剥线长度?
- 在哪里可以找到有关备用工具和替代产品的信息?
- 我知道我的压接机的名称(TM42、AT200 等),但不知道产品编号。如何找到有关该压接机的备用工具或产品编号的信息?
- 如何找到有关插入/拔出工具的信息?
- 我有一件也许可以用于新端子的旧工具。我该如何确定我的这件旧工具能否用于这种新端子?
- 拉力不符合规格,可能造成哪些问题?
- 在只需要替代模具组的情况下,我为什么要购买一件新的手工工具呢?
- 列出了多种手工工具或配件。我要使用哪种?
- Molex莫仕 ServiceGrade 手工工具和 Molex莫仕 PremiumGrade 手工工具有什么区别?
- 端接机模具较 Fine-Adjust 配件有什么优势?
- 散件和卷装产品编号工具之间的差异是什么?
- Molex莫仕是否对其工具提供保修?
- 特定模具是否适合双压接?
- Molex莫仕工具是否兼容同类竞品?
- Molex莫仕是否支持 Waldom 工具?
- Molex莫仕是否提供关于工具使用和维修的说明手册/视频?
- 为什么有些 Molex莫仕工具随附校准表,而有些则没有?
- 在哪里可以找到有关从 Molex莫仕直接租赁工具的信息?
- 用于端接机模具 (T2) 的 TM40 和 TM42 压接机。
- 保修信息。
- 找到产品编号对应的产品图纸后,点击“应用工具”打开应用工具列表。
- 您需要从列表中选择所需的工具。
- 看到端子产品编号对应的产品图纸后,向下滚动到页面底部,您将看到您的工具可以压接的其他端子产品编号列表。
- 还可以在 ATS 文档中找到某种工具可以压接的所有端子。
在哪里可以找到有关备用工具和替代产品的信息?
- 在压接工具规范 (ATS) 中。将您的工具产品编号输入到页面顶部的搜索框中。
- 点击 ATS 文档并查找分解图和产品表。
我知道我的压接机的名称(TM42、AT200 等),但不知道产品编号。如何找到有关该压接机的备用工具或产品编号的信息?
- 最好有 Molex莫仕产品编号;不过,您仍可以使用搜索框来查找搜索词或商品名。
- 如果您有 Molex莫仕产品编号,且产品已淘汰,网页将显示替代产品编号(如适用)或指出无替代品。
如何找到有关插入/拔出工具的信息?
- 并非所有 Molex莫仕连接器产品都有目前已开发成功且发布的工具。
- 如果客户需要工具的化,Molex莫仕将开发和发布应用工具。
- 对于客户来说没有开发成本,只需支付标准购买价格。
- 并且所有端子都需要拔出和插入工具,但如果客户需要的话应该进行查询。
我有一件也许可以用于新端子的旧工具;我该如何确定我的这件旧工具能否用于这种新端子?
- 我们在 molex.com 上没有提供此信息。请查看工具的 ATS 文档中是否列出了产品编号。
如果拉力不符合规格,可能造成哪些问题?
- 对正确的 Molex莫仕端子使用错误的 Molex莫仕工具产品编号。
- 对 Molex莫仕端子使用非 Molex莫仕工具。
- 在正确的 Molex莫仕工具中使用错误的 Molex莫仕端子产品编号。
- 在正确的 Molex莫仕工具中使用错误的压接基座
- 对端子使用错误规格的电线。
- 使用不正确的拉力规格 - 其列在 ATS 中。
- 使用未正确校准的拉力机。
- 您会错误使用拉力机。
- 电线没有正确的剥线长度。
- 电线被截断或缺少电线股。
在只需要替代模具组的情况下,我为什么要购买一件新的手工工具呢?
- 由于制造工艺方面的原因,Molex莫仕并不提供手工工具模具组。
- 在与我们的分销商和商品目录式零售商进行审核后,我们发现总量无法涵盖一些手工工具模具组的运输和制造成本。
- 从 Molex莫仕购买模具组所需的费用几乎与购买整套工具一样昂贵。
列出了多种手工工具或配件;我该使用哪种?
- 我们不会主动提供两种相同类型的工具。质量或者工具功能/规格总会有些不同。不同之处可能包括:
- 线径规格 AWG
- 电线绝缘厚度范围
- 两种工具的端子系列可能不同
Molex莫仕 ServiceGrade 手工工具和 Molex莫仕 PremiumGrade 手工工具有什么区别?
- ServiceGrade 是在售后市场中用于有限压接的低质量手工工具,其工具框架经过大约 1,000 次循环的测试。
- ServiceGrade 手工工具没有保修,质量寿命有限,并且不能用于 OEM 或制造市场。
- PremiumGrade 手工工具是在 OEM 使用的高质量手工工具,其工具框架经过至少 50,000 次循环的测试。
- 只要保养得当,PremiumGrade 工具就能长期保持其高质量。它们将在工具的整个使用寿命期间满足压接规格,这是 Molex莫仕对 OEM 压接的要求,并且由于其质量较高而导致成本更高。
- 端子定位器的使用寿命比手工工具短——大约为 500 到 1500 次循环。
端接机模具较 Fine-Adjust 配件有什么优势?
- 请注意,Molex莫仕不再销售 TM40 和 TM42 压接机或为其提供支持。客户应该换用 TM3000 压接机和配件。
- 端接机模具用于 TM-40/TM-42 压接机,并且是该压接机专用的,因为其他制造商的工具均不可用于 TM-40/TM-42 压接机。
- 在以下情况中,客户可能会想要购买 Molex莫仕 TM-42 压接机和/或端接机模具组:
- 他们只打算使用 1 个压接机专用的端子。
- 他们的设施中已经有 TM-40 或 TM-42 压接机了。
- 他们的设施中已经有大量端接机模具。
- 平均而言,模具对客户产生的费用低于配件。但是,压接机的价格贵得多,且为 Molex莫仕专有,因此客户不能在 TM-40 或 TM-42 压接机中使用其他制造商的工具。并且,客户不能在其他制造商的压接机上使用端接机模具。
- 端接机模具不提供租赁选项,只有购买选项
- 大多数客户都想购买我们的 TM-3000 或 TM-4000 压接机和配件。
- Molex莫仕 TM-3000 和 TM-4000 压接机是通用压接机,可使用行业标准配件。
- 我们的 Molex莫仕 TM-3000 和 TM-4000 压接机可供客户全款或贷款购买 - 不提供租赁选项。
- 我们的 Molex莫仕 Mini-Mac 和 FineAdjust 配件符合行业标准,可用于大多数行业标准的压接机。
- 我们的 Molex莫仕配件可供购买或租赁。
散件和卷装产品编号工具之间的差异是什么?
- 只有用于散件的手工工具才会关联到 Molex莫仕网站上的那些端子产品编号。
- 手工工具和配件都将关联到卷装产品编号。
- 可以将卷装产品上的端子切割下来下并在手工工具中使用,但散件不能在配件中使用。
- 所有卷装端子产品编号是否都关联到 Molex莫仕网站上的手工工具?
- 并非如此,但我们正在尝试关联尽可能多的产品编号并且在不断更新链接。
- 如果我有端子卷装产品编号,且手工工具未关联到卷装端子产品编号,那么我该如何找到手工工具?
- 您需要找到散件端子产品编号并搜索 Molex莫仕网站 - 手工工具应关联到 Molex莫仕网站上的散件产品编号。
- 手工工具不会关联到具有中心载体的端子。无法足够准确地从端子固定条上切割端子以使手工工具正常工作。
Molex莫仕是否对其工具提供保修?
- 是,保修通常为 30 天至 1 年,不包括制造缺陷。保修取决于工具类型。
特定模具是否适合双压接?
- 客户可以根据其具体应用压接两次并自行进行测试。Molex莫仕提供少数几种可进行双压接的端子;这些端子将列在工具的 ATS 文档中。
Molex莫仕工具是否兼容同类竞品?
- 我们的配件可用于同类竞品压接机,但您无法使用我们的工具来压接同类竞品产品。
Molex莫仕是否支持 Waldom 工具?
- 我们不支持 Waldom 工具。
- 如果客户使用 Waldom 工具,其连接器的 Molex莫仕产品保修将失效。
Molex莫仕是否提供关于工具使用和维修的说明手册/视频?
- 我们随附用于展示工具设置和维修的工具 DVD。
- 视频可在资源选项卡中查看。
为什么有些 Molex莫仕工具随附校准表,而有些则没有?
- 用于密闭式筒型产品的 Molex莫仕手工工具在 ATS 末尾随附了校准证书/表。
- 用于敞口式筒型产品的 Molex莫仕手工工具未随附任何校准证书/表。
- 校准证书/表是密闭式桶型或工业端子所符合的 UL 要求的功能。
- 敞口式筒型或商用端子不符合 UL 标准。
- 校准证书/表意义不大,因为它反映的并不是最新情况。操作员在生产前、生产期间和生产结束时检查每件工具是一项正确的质量程序。
- 掉落工具或未知的滥用都可能导致工具无法工作或“失去”校准,因此与 6 个月前包装的工具一起发货的表只说明了在该工具离开制造商(Molex莫仕)时,它处于正常工作状态。用户或客户必须在收到工具时以及工具的日常使用过程中进行验证。
- 操作员针对所用指定的工具产品编号使用 ATS 中列出的关键规格。
- 密闭式桶型端子采用合格/不合格规格以及 ATS 中列出的拉力规格。
- 敞口式筒型端子采用压接高度规格以及 ATS 中列出的拉力规格。
在哪里可以找到有关从 Molex莫仕直接租赁工具的信息?
- 租赁信息可从 www.ToolingLeases@molex.com 获取
- Molex莫仕仅在美国提供工具租赁。
TM40 和 TM42 压接机
- 这两款压接机目前已淘汰,Molex莫仕不再提供服务和备件支持。
- T2 模具以及所有易腐工具产品仍可用于为现有工具提供支持。
- 建议客户更改 TM3000 压接机产品编号 63801-7200 或 63801-7300 以及 Molex莫仕配件部分。此次工具更新将在未来多年为我们的客户提供帮助。
保修信息
- Molex莫仕应用工具经过认证,完全符合 Molex莫仕产品在外形、适配和功能方面的工程要求。
- Molex莫仕产品工程部门将对功能、电气和环境测试等方面进行认证,并批准 Molex莫仕工具。
- 针对产品规格内的端子和电线,Molex莫仕工具完全符合 UL 或 USCAR 等资质的要求。任何与 OEM 工具、OEM 连接器和正确电线组合之间的偏差都将使 UL、USCAR 等资质失效,并会让所有 Molex莫仕保证和产品保修失效。
- 所有 Molex莫仕端接设计和压接外型均为 IP(Molex莫仕的知识产权)且为 Molex莫仕独家所有。它们不会与第三方公司进行共享。
- 汽车压接工具信息通常会在工程图纸上共享。任何使用此信息生产工具的工具制造商都必须对所有资质和保证负责。对于第三方工具,第三方制造商将对成品压接的所有方面承担全部责任。
- 任何客户都可以选择使用 Molex莫仕 OEM 工具或第三方工具。第三方工具不包含在 Molex莫仕的任何保证或保修的范围内。在这种情况下,客户应该向第三方工具供应商寻求任何保修或全球批准。Molex莫仕对此不承担责任。
- 任何需要澄清此事项的客户,都应联系 www.ToolingSupport@Molex.com